This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74F163A:逻辑门符号混淆

Guru**** 2864490 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74F163A, SN74HC163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/668653/sn74f163a-logic-gate-symbol-confusion

器件型号:SN74F163A
主题中讨论的其他器件: SN74HC163

在查看 SN74F163A 的数据表时、我遇到了我之前未见过或理解过的 I 逻辑符号。 它看起来像与门、但在埃厄中心有一个连接点。 此符号代表什么? 我包含了一个包含以下相关符号的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、
    看起来,谁写这篇文章的目的是作为一个与门,底部和左侧信号作为输入,右侧信号作为输出--实际电路可能比此处所示的更卷积。

    我建议查看更新的器件("F"系列大约40岁、除非我错了)。 也许是 SN74HC163?