This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T04:断电期间的输出状态

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/668021/sn74lv1t04-output-state-during-power-off

器件型号:SN74LV1T04

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们想知道在断电期间 LV1T04的输出状态是什么?

高阻抗或不起作用……?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成
    我已要求我们的翻译专家作出回应-他应该在早上回来与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    SN74LV1T04不支持 Ioff 保护、该保护可确保 I/O 在断电(0V)期间处于高阻态。
    因此、在断电期间 、SN74LV1T04器件的输出状态将未知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    谢谢!!