This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT04:ESD 额定值

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/668242/sn74act04-esd-ratings

器件型号:SN74ACT04

我们看不到 D/S 上的 ESD 额定值 您能否提供 HBM 和 CDM 的值!

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    感谢您关注我们的器件! 该器件通过了高达4kV 的 HBM ESD 测试、高达2kV 的 CDM ESD 测试。