This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G125:SN74AUP2G125 IBIS 模型

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G125, SN74AUP2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/668084/sn74aup2g125-sn74aup2g125-ibis-model

器件型号:SN74AUP2G125
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G125

您好!

我知道 SN74AUP1G125在产品文件夹中有 IBIS 模型、但 SN74AUP2G125没有。 您能否为 SN74AUP2G125准备 IBIS 模型? 或者、您是否认为 SN74AUP1G125的模型可以 替代、尽管开关特性不完全相同?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!
    SN74AUP2G125和 SN74AUP1G125的输出性能实际上是相同的。 为了进行信号完整性分析(即 IBIS 仿真)、1G125的模型应该绰绰有余。