This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:数据表布局示例

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/717005/sn74lvc2g14-datasheet-layout-example

器件型号:SN74LVC2G14

大家好、

当数据表提供布局提示时、我总是喜欢它。

对于 SN74LVC2G14、数据表显示了以下布局示例:

我 µF 0.1 μ F 电容应作为 旁路电容运行、以防止功率干扰。 但是、我认为此布局不符合预期。 什么是 Vdd?

我认为电容器应放置在 IC 下方并连接到引脚2/3和引脚5。 或者我是否缺少了什么?

谢谢。

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您将此事提请我们注意。  我将在数据表中将其标记为错误、以便我们将来更新。

    µF、0.1 μ F 电容器用作旁路电容器。 这肯定是一个错误。 Vcc 引脚应直接连接到电源、电容器应从电源引脚接地、尽可能靠近器件。

    以下是未使用一个通道时布局的更好示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、

    谢谢、您的回答非常有帮助。