This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74121:74121

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716980/sn74121-74121

器件型号:SN74121
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G123

我尝试创建一个触发式单脉冲原理图。 我认为这是正确的使用组件、但我还需要该设计每隔几秒只能触发一次。 我能不能在这方面获得任何帮助或指导。 我是一名有 EE 帽子的我。 我使用 Easy EDA 进行电路设计 BTW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我建议使用 SN74LVC1G123、因为它是一种较新的技术、具有宽工作电压范围。 还有一份应用报告可帮助您进行设计、网址为 :www.ti.com/.../slva720.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答! 我将对此进行研究。