This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:三态缓冲器 OE 下拉电阻器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716875/sn74lvc2g126-tri-state-buffer-oe-pulldown-resistor

器件型号:SN74LVC2G126

你(们)好。

 SN74LVC2G126数据表在第8.1节(第19页)中规定:

"为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、OE 应通过 A 连接到 VCC

下拉电阻器;该电阻器的最小值取决于驱动器的拉电流能力。"

我假设这是一个拼写错误。 由于输出使能端具有正逻辑(即施加高电平信号以启用输出)、因此 OE 应连接到 GND (使用下拉电阻器)。

谢谢。

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您是正确的、它需要通过下拉电阻接地。 感谢您的关注、我已将其添加到我们的勘误表中以进行修复。