This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:原理图和布局验证

Guru**** 2992330 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/715967/lsf0204-schematic-and-layout-verification

器件型号:LSF0204

您好!

我使用 LSF0204为业余电子产品设计了通用电平转换电路。 我不熟悉布局设计、希望您能帮助验证我的设计。

您能否查看原理图和光绘文件、并告诉我是否需要进行任何修改?

提前感谢您。

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Level_2D00_Shifter_2D00_4Channel_5F00_LSF0204.pdfe2e.ti.com/.../Gerber_5F00_Level-Shifter-_2D00_-4-Channel_5F00_LSF0204.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teja、

    下拉电阻器会导致 LSF0204出现问题、因此我建议完全移除 R5-8和 R13-16。

    关于布局、我建议做一些事情。

    (1)确保为旁路电容器提供牢固的接地连接。 您希望这些连接尽可能短、因此我会为每个连接运行一个过孔、而不是在它们之间使用长线。

    (2)走线中的扭结将导致阻抗变化和信号完整性下降。 尽可能保持这些迹线直立。

    (3)迹线仅勉强到达 HI04引脚的边缘。 我建议将其直接放在一侧的引脚上、然后直接放在另一侧。

    这里有很多有关如何设计 PCB 的信息。 需要遵循很多规则、我从来没有遇到过这样一组工程师、他们每次都完全相同地进行 PCB 布局。

    有关高速信号布局的一些指针、本应用报告可能会有所帮助: 《高速布局指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4885.Gerber_5F00_Level-Shifter-_2D00_-4-Channel_5F00_LSF0204.zipHiMaier、

    感谢您的指导。 :)我修改了设计并保持不变。 请您提出您的想法吗?

    再次感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teja、
    看起来要好得多。 请注意布线之间的间隙-我看到几个间隙可能小于8密耳、并且某些电路板房可能难以实现。 您应该联系您计划使用的 PCB 制造商、并确保他们能够满足您的需求。

    此外、正如一个侧注、LSF 系列转换器在很大的寄生电容下效果不好。 希望您计划只有慢速(< 1MHz)信号通过此转换器。 我们通常建议将 LSF 放置在与高电压器件相同的电路板上、并尽可能靠近以减少电路板寄生效应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    感谢您的回答。 我对此表示赞赏。

    您能否推荐用于20MHz 通用转换的任何器件、以连接到 LaunchPad/Arduino、RPi 等其他板?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teja、
    在任何情况下都没有什么神奇的电压转换解决方案--你需要知道你的电路和设计的参数来满足这些要求。 您向我展示的电路将在许多应用中进行转换、但它具有局限性。

    我无法为您设计电路、但我可以回答有关特定器件或情况的问题。 您必须考虑负载和传输线路效应如何影响系统的信号完整性、并决定您选择的转换器是否满足系统的需求。

    您是否观看过有关 LSF 转换器的 Logic Minute 系列? 有关无源开关转换器如何工作的信息、请访问 :training.ti.com/LogicMinute

    我们的网站上还提供了许多应用报告和文档、您可以使用这些报告和文档了解有关电压转换的更多信息。 您可以从以下位置开始: www.ti.com/.../overview.html

    祝您的项目顺利!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的意见 Maier。

    这将对我大有帮助。 )