This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97:对于 SN74LVC1G97、如果输入电压摆幅范围为0V-3.3V 且 VCC 为5V、是否存在问题?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716308/sn74lvc1g97-is-it-a-problem-if-input-voltage-swing-range-is-0v-3-3v-with-5v-vcc-for-sn74lvc1g97

器件型号:SN74LVC1G97

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 SN74LVC1G97用于他们的新产品。 他们有一个问题,如下所示。 可以给我回复或评论吗?

 问题: 对于 SN74LVC1G97、如果输入电压摆幅范围为0V-3.3V、VCC 为5V、是否存在问题? SN74LVC1G97是否可用于从3.3V 输入 到5.0V 输出的电压电平转换器?

 非常感谢您的答复。  

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、在最坏的情况下、只有当3.3V 和5V 电源都具有非常严格的容差(例如、如果5V 电源的容差为+10%、则3.3V 电源没有任何裕度)、才能保证这种情况正常工作:

    根据您的可靠性要求、最好为此信号使用电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、
    感谢您的意见。 这对客户和我都很有帮助。

    此致、
    Kazuya Nakai。