This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102 Vref 问题

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716085/lsf0102-lsf0102-vref-issue

器件型号:LSF0102

我们进行电源仿真:IR 压降、结果为失败。

我认为 Vref 引脚应直接连接到 Vcc、这是我的理解。

 

还随附了原理图、您能否 帮助您仔细检查我的设计是否正确?

 

 


 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    数据表和原理图中均正确表示了200k 偏置电阻器。 您可以观看有关偏置 LSF training.ti.com/TLM-LSF-Bias 的 LSF 培训系列视频

    我建议移除 A 和 B 端口上的串联33欧姆电阻、这可能不是必需的。 MDIO 接口操作的速度是多少?
    如果您可以发送失败的示波器截图、将会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    MDIO 最大数据速率为12GHz、供参考
    我们将在 A1、A2引脚中有6个器件、
    是否提供?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Anne。
    无法在12GHz 下实现 MDIO 开漏接口。 实际速度必须在 Mbps 范围内低得多。
    LSF 可在 IO 处使用强上拉电阻器、以高达100Mhz 的频率工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、对于拼写错误、它的最大数据速率为12"M"
    我们将在 A1、A2引脚中有6个器件、它是否可用?
    如何设计上拉电阻值、请推荐、
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    12MHz 对于 LSF 操作更有意义。 需要使用更强的上拉电阻器、以确保输出上升到所需的电压电平、从而克服扇出负载。

    请在此处观看有关 LSF UP 转换的视频。
    training.ti.com/TLM-LSF-Basics

    此处的向上转换:
    training.ti.com/TLM-LSF-Up