This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108输入/输出方向检测

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716527/txb0108-txb0108-input-output-direction-detection

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:TXS0108E

您好!

多年前、使用不同的 TXB 电平转换器时、我们发现初始化期间的引脚方向检测/定义存在问题。
在引脚初始化期间、器件的输入未定义。
在这一阶段、引脚自行假定方向、并且有时即使引脚已配置、也会卡住。
我们必须将所有输入上拉并下拉至电平转换器、以确保其按我们的预期工作。

在数据表中、它提到 OE 信号应该被下拉并且应该只有在 VCCA 和 VCCB 都稳定后才被启用。  (这看起来类似于 TXS 器件。)
我们是否可以使用 RC 稍微延迟它来解决这个问题?

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    TXB 电平转换器由于其内部结构、不应与上拉或下拉电阻器一起使用。  正确的是、这些引脚在启动时未定义-它们可能会启动为高电平或低电平- TXB 本质上配置为弱锁存器:

    此原理图显示了 TXB 器件内部的非常简化的视图。 BN 由较低的缓冲器驱动、该缓冲器由处的电压控制、而 AN 由上缓冲器驱动、后者由 BN 处的电压控制。  如果保持独立、此系统将锁定至高电平或低电平。 在启动时、完全确定状态的唯一方法是强制一侧进入已知状态。

    向或 BN 添加上拉或下拉电阻器会导致分压器和许多问题。 我们强烈建议您不要使用此解决方案。

    仅当您希望确保器件在高阻抗状态下启动时、才应下拉 OE 引脚。 否则、它可以连接到高电平或直接连接到控制器。

    我建议不要将标准 CMOS 输入直接连接到 RC。 这将导致输入中的电流过大、并可能导致振荡、意外行为和损坏。 这里有一个很好的应用报告: 慢速或浮点 CMOS 输入的影响

    如果您需要上电复位信号、我建议您按照本短视频中的建议操作: 在系统上电时生成复位信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于 TXS0108E (或者 TXS 系列)有内部上拉电阻器、是否可以说 TXS0108E (或者 TXS 系列)不会有这个"问题"?
    或者、在这种情况下、方向也许是通过加电排序(VCCA 然后 VCCB 等)来定义的?

    关于 RC 电路:能否在 OE 引脚上使用此功能、以使 I/O 引脚在上电时保持高阻态、直到两个 VCC 引脚都稳定?

    谢谢、Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、
    TXS 转换器本质上是无源开关转换器、具有一些额外的铃音和口哨-它们(本质上)的工作方式与 LSF 系列相同-上面有一个很棒的 Logic Minute 视频系列。

    如果您所讨论的"问题"是在未知状态下启动的-那么、如果没有任何连接、TXS 将始终以"高"状态启动、这是因为存在内部上拉电阻器。 TXS 或 LSF 还有其他设计问题--自动双向转换中没有"免费午餐"。

    关于 RC 电路-我建议不要将标准 CMOS 输入直接连接到 RC (即 OE 输入)。 这将导致输入中的电流过大、并可能导致振荡、意外行为和损坏。 我在上面链接了一份有关此主题的出色应用报告。

    如果您需要上电复位信号、我建议您按照上面链接的视频中的建议进行操作。