This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:OE 信号上升/下降速率是否有任何限制?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716307/txb0108-is-there-any-limitation-of-oe-signal-rising-falling-rate

器件型号:TXB0108

 大家好、

 我的一位客户正在评估 TXB0108。 他们有一个问题,如下所示。

 问题:OE 信号上升/下降速率是否有最小/最大限制? OE 信号上升/下降速率为10us/V 或100us/V 是否有问题?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    输入转换速率存在最大限制。 如下面所示、这可以在数据表的"建议运行条件"部分找到。

    如果在4.5V 至5.5V 的工作电压范围内速度不快、则输入必须至少为30ns/V。这意味着10us/V 将是一个问题。

    以下是一些应用手册、可帮助您了解有关慢速输入的更多信息。 您可能希望使用具有施密特触发功能的器件。

    谢谢!

    -Karan