This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC123:CD74HC123应用问题

Guru**** 2569075 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716553/cd74hc123-cd74hc123-application-question

器件型号:CD74HC123

大家好、

我对 CD74HC123有疑问、在我们的数据表中、引脚14未连接到1CX、但未连接到 GND。 但是、在我们竞争对手的应用示例中、该引脚通常连接到 GND。 您能帮助检查:

1.如果引脚14可以连接到 GND?

2.如果是、何时需要连接到 GND 以及何时需要连接到1Cx、如我们的数据表中所示?

如果没有、为什么竞争对手可以将该引脚连接到 GND?

非常感谢您的支持!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulyn、

    您应该问的问题是、"我们的竞争对手为什么必须将引脚14接地?"  我不知道答案、因为我不适合他们、但是在 TI 的器件中、您不必将引脚14接地、但可以。

    请注意、在我们的数据表和竞争对手的数据表中、引脚14始终连接到外部计时电容器。

    CD74HC123的引脚14在内部接地。  从外部来说、它可以接地、也可以不接地;任何一种方式都不会影响器件的运行。