This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT533:SN74ACT533PWR 功率耗散图与放大器;温度额定值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT533, CD74HCT533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716074/sn74act533-sn74act533pwr-power-dissipation-figures-temperature-ratings

器件型号:SN74ACT533
主题中讨论的其他器件: CD74HCT533

您好!

我想询问 SN74ACT533PWR 的功率耗散额定值以及可能的结温。  是否有其他替代/更新的器件能够替代 SN74ACT533PWR?

此致、

Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    要回答您的前两个问题、请参阅此处链接的常见问题解答:

    [常见问题解答]在哪里可以找到器件的最大功耗?

    [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

    对于将与 SN74ACT33PWR 执行相同操作的替代/更新器件、您能告诉我 SN74ACT533有什么问题吗? 您希望改善哪些电气特性? 是否对长寿有一些担忧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的埃米尔:
    感谢您提供上述链接。 我寻找替代/更新器件的原因主要是器件的使用年限。 我的客户目前正在计划在其新设计中重复使用此器件、终端器件通常在市场上销售7~10年。 我还没有从最终开始获取有关任何其他要求的更新

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Leo、
    我们的淘汰策略非常好-如果这是适合其应用的器件、那么我建议使用它。

    其他选项为 CD74HCT533或 SN74ABT533。