This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:需要热阻信息

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/715670/sn74lv1t34-thermal-resistance-information-needed

器件型号:SN74LV1T34

请提供 SN74LV1T34DBV 的热阻值- Theta JB 和 Theta JC。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alison、
    我们可以为您提供帮助-最多需要2周才能获得结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alison、

    以下是 SN74LV1T34DBV 器件的热性能结果:
    所有数值均以 oC/W 为单位

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    229.8
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)
    169.4.
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    62.8.
    结果- psi JT (标准数据表值)
    49.0
    结果- psi JB (标准数据表值)
    62.0
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)
    不适用