This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]在哪里可以找到器件的最大功耗?

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716179/faq-where-do-i-find-maximum-power-dissipation-for-a-device

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 电源和热性能>>电流常见问题解答

数据表中未提供该值、但可以使用给定的值轻松计算该值。

计算最大功耗的最佳方法是使用系统的最高环境工作温度、而不是器件的最高环境工作温度。 您可以想象、如果您的最高环境工作温度为25°C 而不是125°C、则最大工作功率将有所不同

Pmax (W)=(tJ (max)(°C)- TA (max)(°C))/θJA (°C/W)

Pmax:=热故障前的最大功耗

TJ (max):=最高结温(标准逻辑器件为150°C,除非数据表中另有说明)

TA (max):=最高工作环境温度

θJA:=结至环境热阻