This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7497:倍频器。

Guru**** 2674355 points

Other Parts Discussed in Thread: SN7497

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/714605/sn7497-frequency-multiplier

器件型号:SN7497

您好, 我有一个 TTL 4至5伏信号,在200kHz 时,我想将频率从200kHz 更改为400kHz,保持相同的电压电平,请建议我怎么做。 ?

我还想使用 德州仪器提供的 SN7497来实现这一目的吗? 我是否可以将其用于我的目的,如果这样,我就不知道如何使用此 IC, 我的意思是我只有一个电压为4.2V 的200kh 信号,那么我如何设置剩余的所有输入并设置复用率以获得400kHz 信号? 启用输入和启用输出以及引脚 Z 和 Y 以及 STRB 和 CAS 会怎样?

如果我不能使用它、我们建议您以其他方式进行感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN7497虽然被称为倍频器、但实际上是一个分频器、因为它将输入频率与 n (=0-63)相乘并将其除以64。 因此输出频率从0到 f*63/64Hz (乘法因子<1),永远不会更高,甚至不等于输入频率。

    对于提高频率、有多种机制可供使用。 最常见(但也是最耗能的)是使用 PLL (锁相环)、它可以通过相对于输入时钟边沿按相位调整输出频率、从而将自创建的高频与基本输入频率同步(简化说明)。  因此、几乎可以实现任何输出频率(或者几乎可以实现输入和输出之间的任何(甚至是非整数)因子)。

    第二个、精度较低的方法是在锁频环路中传播。 这是通过对两个频率的节拍数进行分频生成的输出频率与输入频率进行比较的结果。 (例如、n 个输入周期期间输出节拍的计数器)。 两者之间的实际关系与配置的(整数)因子进行比较、输出频率发生器在一个或另一个方向上进行调整(通常采用离散步长)。

    特定时间内的平均输出频率是输入频率的积分倍数。

    要使输入精确加倍、有两种方法:

    首先、从输入时钟生成正弦波。 然后进行纠正。 您将获得整流正弦双路信号、该信号可通过具有施密特触发输入的栅极导入到矩形信号中。 频率是输入的两倍、但共边沿之间会出现相移、占空比(基于施密特触发器输入特性和伪正弦波生成)不会为50%。 这可以手动调整以接近。 并且可以通过将输出信号的上升沿与输入信号的上升沿或下降沿同步来校正相移。

    如果已知输入频率、则可以使用输出保持时间为输入频率25%的单路运算放大器、并在输入信号的上升沿和下降沿触发该单路运算器。 因此、输出时钟将与输入信号边沿以及单触发器的输入占空比和确切时间常数上的占空比进行同步。

    不过、最简单的方法是使用400kHz 晶体振荡器(或400kHtz 的二进制倍数和分频器)并将其与200kHz 信号同步。 有些允许同步。 或者、您也可以使用参考时钟信号复位由所需400kHz 的倍数时钟信号馈送的分频器。 例如、使用4MHz 晶体振荡器和十进制计数器、使用200kHz 下降沿对其进行复位(边沿触发复位!) 并使用/10输出信号。 最大相移为5%、占空比为45-55%

    输出电压电平取决于所用器件的输出特性。 您可以通过诸如为与门供电(CMOS 技术!)对其进行调整 并将信号馈入输入。 (只要输入信号仍然处于 CMOS 芯片允许的范围内并且输出负载不会导致压降)

    但是、在大多数情况下、只要电压处于适合后续电路的范围(5V、3.3V 等)内、精确电压就不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,感谢您的响应,它非常有用,但我需要一些关于如何将信号连接到400kHz 晶体振荡器的指导? 以及如何将其与信号同步以及应使用哪些 IC 组件。 您的指导将非常有帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、
    这是同一主题的3个主题中的第一个。 我锁定了一个、因为没有理由有3个... 请继续响应其中一个问题、而不是继续发布新主题帖。

    Jens-Michael 为您提供了大量有用的信息。

    您能不能简单介绍一下您的背景? 您是学生(中学、高中、大学、研究生)吗? 还是电气工程师? 业余爱好者? 我不想过多地假设你知道什么、你不知道什么。

    我们可以帮助您找到合适的信息、但您实际上需要设计电路并了解其工作原理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    正如 Emrys 所说的、设计电路是您的任务。 无论是学习作业还是工程师作业、如果您要求现成的答案、您都不会学习任何内容、如果您不理解问题、则无法处理可能的问题。

    但是、
    通过对"频率加倍 IC"的简单谷歌搜索、发现了相当多的解决方案。 第一个是 www.maximintegrated.com/.../3327 、它是一个非常智能的解决方案、与我提议的单触发器方法类似。 反相输入端的电阻器和电容器大致配置输出频率(本示例中为15MHz、因此您需要将 RC 时间常数粗略增加50倍)、同时同相输入端的两个电阻器会调整输出占空比。
    请注意、所示电路使用 VHC (超高速 CMOS)栅极和非常快的比较器、但对于您的低频、正常的 HC 栅极和较慢的比较器就足够了。

    同样的谷歌搜索也能为替代产品找到大量的电路图片。