This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:倍频

Guru**** 2563930 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/715773/cd74hc4046a-frequency-multiplication

器件型号:CD74HC4046A

大家好、

我有一个工作频率为200kHz 的4V TTL 信号(可以在所附的图中看到输入信号),我想将其频率更改为400kHz,使电压和波形 几乎保持不变,可能有一些变化,但变化不会太大。

因此、我认为 CD74HC4046A 可用于倍频。 Bu 我不知道如何 设置 VCO 的频率、也不知道使用该 IC 进行哪些其他更改、因此可以帮助我设计我的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、
    这是重复的帖子。 如果您对同一主题还有其他问题、请将问题发布到您的现有主题。