This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:倍频器。

Guru**** 2769745 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/715735/cd74hc4046a-frequency-doubler

器件型号:CD74HC4046A

大家好、

我有一个工作频率为200kHz 的4V TTL 信号(可以在所附的图中看到输入信号),我想将其频率更改为400kHz,使电压和波形 几乎保持不变,可能有一些变化,但变化不会太大。

因此、请提供建议、我如何做到这一点、还应包括我可以使用的 IC 编号以及如何使用该 IC。

我还想使用 CD74HC4046A、有人建议我使用 CD74HC4046A、但我不知道如何使用该 IC 以及在电路设计中应该选择哪些组件。 请帮我决定。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有单个逻辑 IC 可以实现这一目的。 您可以使用 MSP430来实现它、因为它具有足够快的时钟。 要获得5V 输出、您还需要进行一些电压转换。