This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:SN74LVC1G14

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/715668/sn74lvc1g14-sn74lvc1g14

器件型号:SN74LVC1G14

他可能是一个愚蠢的问题、但我正在寻找比我更聪明的人。  如果我需要计算驱动假设为十个缓冲器的稳压器的输出电流要求、可以使用什么规格来计算该数字?  如果缓冲器能够吸入/输出+/-24mA。  但静态电流仅为10uA、 电源电流要求是什么?  10uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、
    您使用10个缓冲器驱动什么?

    电源必须为所有负载提供所有电流、因此如果您有10个单独的缓冲器、每个缓冲器一起驱动24mA、则总电流要求为10 *(24mA + 10uA)~= 240mA。