This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0302:A 侧和 B 侧之间的断电状态

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/715430/txb0302-power-off-status-between-a-and-b-side

器件型号:TXB0302

您好!

当 TXB0302断电时、A 侧和 B 侧是否为高阻抗(或关闭)?

A 侧为2.5V、B 侧为1.8V、以防万一。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣敏弘

    数据表的特性部分页面提到、当其中一个 Vcc 处于关闭状态、IO 端口处于高阻态时、器件支持 Vcc 隔离