This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74AHCT123A:模型不可用

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74AHCT123A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/715266/tina-spice-sn74ahct123a-model-not-available

器件型号:SN74AHCT123A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 我想知道 TI 是否可以提供组件 SN74AHCT123A 的 SPICE 模型。 我正在进行电路设计。

我已经看到您提供了类似模型 :http://www.ti.com/product/SN74LV123A/toolssoftware

您将来是否有可能从这个文件中"翻译"? (可能不会花费太多时间)。 或者、如果您能给我一些关于如何自行编辑的提示、我将不胜感激。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、
    SN74AHCT123A 等一次性电路设计相对简单。 此器件生成一个宽度为 t_w = k*R*C 的输出脉冲

    复杂的部分是确定 k、仿真不会直接将其提供给您。 您确实需要对该电路进行原型设计、以确保外部组件将在系统的计划运行条件下生成所需的脉冲。 当涉及制造和温度的变化时、电容器往往特别麻烦-通常测量的总变化量为百分之几。

    我们确实计划在未来两年内为此器件发布行为 PSpice 模型、但到目前为止尚未完成。