This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G97:SN74AUP1G97参数

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/714784/sn74aup1g97-sn74aup1g97-parameter

器件型号:SN74AUP1G97

尊敬的 TI:

我已经询问了有关 SN74AUP1G97的参数问题。

我的客户需要您确认以下问题:

ODM、请要求制造商提供用于计算 DIDT 中 PD 值的值。 需要制造商提供 PD 值、因为它不在数据表中。 需要有关 PD 计算的文档。

请帮助提供 PD 的计算和结果、如果 PD 在数据表中、请为我们提供最新的数据表。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可根据数据表中提供的信息来计算最大功耗。 遗憾的是、有些制造商不像我们那样提供详细信息、而是选择仅为您提供"最大功耗"... 该数字实际上根本不能帮助工程师、因为它不提供运行环境。

    计算最大功耗所需的信息为:

    θJA -封装热阻抗(在数据表的第6页给出)

    TJ (max)- 逻辑器件的最大虚拟结工作温度、等于 Tstg (max)、150C (SN74...)

    TA (max)-最高环境工作温度(这是您的工程师应输入的值)

    假设您在最坏情况下的限制下工作该器件、  

    PD (max)= (TJ (max)- TA (max))/ θJA =(150 - 85)/ 259 ~= 0.25096525096525W

    您可以重新计算系统的实际最高温度,而不是仅提供一些其他制造商的“最大 PD”的部件....