This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C 总线电压电平转换器----解决方案查询

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA39416, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184302/i2c-bus-voltage-level-translator-----solution-inquiry

主题中讨论的其他器件:TCA9517TCA39416LSF0102

您好!

我想找到 一个 I2C 总线电压电平转换器和下面的简要规格、

请帮您建议解决方案、谢谢!

  1. VL:3.3V
  2. VCC:0.9V 或更低。
  3. 封装:SOIC-8。
  4. PIN 定义:请参见下图。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这样的器件。

    如果 A 侧和 B 侧互换、TCA9517可能起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    我假设您正在尝试从3.3V 电平转换到<0.9V? 如果是这种情况、Clemens 建议的 TCA9517可能适合他的考虑:更换 A 侧和 B 侧。 TCA9517也采用 D-SOIC 8引脚。  

    另一个需要考虑的器件是我们的 I3C 电平转换器  TCA39416。 然而、VCCA 和 VCCB 侧的电压范围为1.98V 至0.72V。 该器件也不适合您的引脚分配建议和 SOIC 的封装类型。  

    您需要将电压降至0.9V 是否有具体原因?

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    但我们的设计是固定的、不能更改电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    由于我们需要1.0V I2C 电平转换器、因此这是一种固定设计、我们无法将电路更改为修改电源。

    TI 的器件似乎不符合我们的规范?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    LSF0102可以低至0.95V、如果数据表中提供的封装选项有任何灵活性、建议您进一步查看。谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的反馈!

    LSF0102的封装和引脚定义无法满足我们的要求。

    此致、