This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS594:电压规格外推

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184491/sn74hcs594-vol-spec-extrapolation

器件型号:SN74HCS594

你好!

希望了解如何从数据表中计算 VOL 规格。  

假设 VCC = 5V 和更高的电流、如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    要获得 V_OL、您需要了解三个方面:

    (1)输出为 MOSFET

    (2)当电压接近电源轨时、MOSFET 的作用类似于电阻器

    (3)数据表提供了电压和电流、可让您计算电阻

    -

    我想我应该包括第4个,它不使用低电流值 b/c,它们有很多保护带,并且不会给你非常准确的结果--但这更是一个质量问题,而不是基本要求。

    在本示例中、当 V_CC = 4.5V、I_OL = 6mA 时、最大输出电压为0.30V

    根据欧姆定律: R_OL = V_OL /I_OL = 0.30V/0.006A = 50欧姆

    不要忘记这是最大值--器件永远不会有50欧姆或更高的电阻。 下一个始终出现的问题是:嗯、它怎么能运行_low_?

    由于没有最小规格、因此这不容易回答、但我可以为您提供估算值。 典型值通常约为最大值的一半、最小值将再次为一半。

    因此、我们可以预计、4.5V 时该器件的 R_OL 将为:

    最小值:12.5欧姆*

    典型值:25 Ω*

    最大值:50欧姆

    *估计值

    -

    这也有助于了解 MOSFET 随着偏置电压的增加具有较低的电阻、因此对于5V 工作范围而言、4.5V 将是最坏的情况。

    此外、我们还有几个常见问题解答、它们可能对本主题有所帮助:CMOS 输出常见问题解答 

    以及有关 CMOS 输出工作原理的新视频: 逻辑基础知识- CMOS 输出