This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:功耗

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184266/sn74avc4t774-power-consumption

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

你(们)好

您能否根据 以下条件指定 SN74AVC4T774每个电源轨的功耗

1. 10MHz 4线 SPI 接口

VCCA - 1.8V

VCCB - 3.3V

您能否提供  SN74AVC4T774的 PSPICE 模型

此致、

Roey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roey、

    [报价 userid="529173" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184266/sn74avc4t774-power-consumption "]您能否根据 以下条件指定 SN74AVC4T774的每个电源轨功耗[/报价]

    请帮助查看 [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗? 以进一步帮助您指定功耗。

    [引用 userid="529173" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184266/sn74avc4t774-power-consumption "]您能否提供  SN74AVC4T774[/引用]的 PSPICE 模型

    遗憾的是、我们 在产品文件夹中提供了所有可用的仿真。 您还可以看到使用 SN74AVC4T245-cir

    我还 建议切换到我们的全新 SN74AXC4T774、因为它提供与 AVC 器件完全相同的功能、但也具有无干扰加电功能。

    您还可以使用 AXC SPICE 模型执行与 AVC 器件相同的功能测试、因为它们的行为是相同的; SN74AXC4T774_Behavior_Model_v20180821.TSC

    和 SN74AXC4T774.cir、谢谢。

    此致、

    Michael。