This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:TJ 建议运行条件

Guru**** 2387770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184231/sn74avc4t245-tj-recommended-operating-conditions

器件型号:SN74AVC4T245

大家好、

对于 建议运行条件、在表中、它只显示 Ta 为-40~85°C、Tj 如何? 它是否有任何数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、  

     

    TJ 应与数据表中绝对最大额定值中列出的存储温度相同、除非另有说明、谢谢。

     

    此致、

    Michael。