This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97-Q1:VIH/VIL/VOH/VOL 参数

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1185062/sn74lvc1g97-q1-vih-vil-voh-vol-parameter

器件型号:SN74LVC1G97-Q1

尊敬的 TI 专家:

我们是否可以知道   SN74LVC1G97QDCKRQ1在5V VCC 下的 VIH/VIL (IN0/1/2)和 VOH/VOL (Y)参数?

EC 表似乎没有涵盖此部分。

或者、如果数据表未提及、如何判断这些参数。

谢谢你。