This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS08:缓慢上升/下降时间问题

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184945/sn74hcs08-slow-rise-fall-time-issue

器件型号:SN74HCS08

您好!

  我们使用74hcs 系列芯片来解决缓慢上升/下降时间问题、 因为 RC (R:30K C:0.22uf) 被设计 为74hcs08的输入  以 具有 特定的延迟时间。  

 我们相信、焊料上升时间适用于 HCS 芯片、如数据表所述:

  但是  、缓慢上升/下降信号 可能无法触发74hcs08。

  此设计有什么问题?

  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入在特定电压下触发、VT+用于上升沿、VT用于下降沿。 您是否不会这样做? 请显示输入和输出的示波器迹线。