This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:A 侧 VCC=3.3V、连接到5V 器件、这是否正常?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184867/txb0108-side-a-vcc-3-3v-connected-to-a-5v-device-is-this-ok

器件型号:TXB0108

我们有一个使用 TXB0108的设计、其中 Vcca 和 Vccb 都连接到3.3V 电源。 A 侧上连接的部件之一是5V 双端口 RAM。 该器件将信号驱动至约4.5V。 对于 TXB0108、这是否会成为问题? 在表6.3中、高电平输入的建议运行条件最大值为 VCCI。 在 A 侧、它将获得高于3.3V 电平的信号。 器件是否可以容忍这种情况? 是否存在对器件造成长期损坏的可能性?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端具有连接到 VCC 的钳位二极管、两侧的输出端始终处于活动状态。 这可能会损坏器件。

    您必须使用正确的 VCC (和5V、仅在 B 侧)。