This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:下降沿输入电压上升

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXU0304, TXU0104, TXU0204, SN74AVC4T245, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184037/lsf0108-input-voltage-up-in-falling-edge

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXU0304TXU0104TXU0204SN74AVC4T245TXS0108E

您好、专家、

我的客户在 CPU 和闪存之间使用 LSF0108来传输1.2V 至3.3V 信号。 但是、现在我们遇到了一个问题、即输入下降沿会出现上电压。 您能提供一些建议或解释吗? 因为 LSF 没有任何阈值、所以模拟开关处于低电平、高电平、高阻抗。 我不明白为什么会有该电压。  

应用:  

  • 从 CPU 到3.3V 闪存的1.2V LVCMOS
  • 输入和输出的推挽
  • 输入频率:3.125Mhz

这是我们的原理图

问题:  

  • 第一张图片是针对该 R1576=36.5ohm
  • 第二张图片是针对该 R1576=0 Ω

绿色为3.3V 输出、紫色为1.2V 输入。  

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    请注意、未显示完整的原理图。 您能否帮助确认 第二张图片的 A6输入端是否有上拉电阻、甚至 CPU 内部是否有上拉电阻?

    进一步注意、上拉转换在低侧不需要上拉电阻;尤其是对于推挽应用、泄漏电流小于1uA (请 参阅[常见问题解答] LSF 转换器如何工作?)。

    如果是、我会进一步建议移除上拉电阻并进行验证。 此外、SPI 信号通常不是自动双向的、因此不建议在此类应用中使用自动双向器件。 对于 SPI 应用、请帮助查看 TXU0104/TXU0204/TXU0304、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于 A5和 A6、客户希望尝试不同的上拉电阻进行测试、因此 A5为36.5ohm、A6为0ohm。 但两者都有问题。  

    我已经观看了 LSF 的上行转换工作视频、因此我请客户尝试使用不同的上拉电阻器进行测试、尤其是在0欧姆时、但0欧姆、36.5欧姆、200欧姆和1K 欧姆都有这种问题。  

    现在客户不想使用其他电平转换器器件、他们已经毫无问题地尝试了 SN74AVC4T245、但其他一些应用需要 I2C 开漏转换、客户希望使用单个器件来覆盖板载所有应用。 此外、我担心如果我们无法解释此问题、客户将会有负面记录、以防止此器件在其他项目中扇出。  

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    振铃可能是由电路组件(即引线、引脚和示波器探针)的电容和电感引起的。

    0.2V 是无害的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缺点是否受器件架构的限制? 与下降沿中的 TCA9617钳位电压相同。 如果您能提供详细的解释、将会更有帮助。  

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关、而 TCA 具有缓冲 I/O。 它们的行为将会不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不同、您能否帮助提供详细的解释、以便客户对其他场景充满信心。 谢谢。

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    除了 Clemens 的反馈、请注意、输出很好、而问题在于输入信号、因此这与器件没有太大关系、而是与输入相关。 将0欧姆增加到50欧姆、并相应地进行调整以查看影响。

    此外、您是否更换了串联电阻器或上拉电阻器? 因为上拉电阻器的大小取决于数据表的第9.2.1.2.2节。

    此外、自动双向器件由于其设计为弱小、易于被驱动器过度驱动、因此对负载更加敏感。 因此、非自动双向的器件应该可以正常工作。 如果根据漏极开路要求需要自动双向、则可推荐使用 TXS0108E (具有内部上拉和单次加速器)

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的反馈、我将要求客户尝试输入上拉电阻器的50欧姆电阻器以查看任何改进。  

    对于您的第二个问题、我们根据9.2.1.2.2建议更改了上拉电阻器、因此在输出中放置1k Ω 上拉电阻器。

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    请帮助注意、0至50欧姆的调整适用于串联电阻器、以帮助解决任何过冲/下冲问题。 请参阅 [常见问题解答]将逻辑器件的输出连接到50欧姆传输线路时会发生什么情况? 而下面是上拉、谢谢。

    此致、

    Michael。