This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:设计说明

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1185506/sn74lv123a-design-clarification

器件型号:SN74LV123A

在 sn74lv123A 数据表中、没有正确地提到电容器图。因此在设计时会有点混淆、可以帮助我进行设计。

这不是 SN74lv123a 选择 Rext 和 Cext 的正确公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在图1和图3中,“µ”以错误的字体显示为“m”。 Y 轴实际上使用 µs 或 µF 单位。

    有关如何选择 Rext/Cext、请参阅数据表的第10.2.1节。 对于所需的脉冲持续时间、有多种可能的组合或 R 和 C;请选择任何可用的值、这些值不是太极端(请参阅图12…14以了解合理的值)。 通常、您选择 C 优先、因为可用值不多。