This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G125:VCC=3.3V 时 VIL 阈值较高

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G125, TXU0101, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1185444/sn74ahc1g125-higher-vil-threshold-at-vcc-3-3v

器件型号:SN74AHC1G125
主题中讨论的其他器件: TXU0101TLV7011

大家好、

我的客户需要一个比 SN74AHC1G125具有更高 VIL 阈值的缓冲器器件。 他们在 Vcc = 3.3V 时寻找1.8V 电压。 是否有任何符合此规范的器件?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIL 阈值介于25%和35%之间是所有 CMOS 器件的标准配置(某些阈值更低的电平转换器除外)。

    具有漏极开路输出的器件可以使用更高的 VCC 运行、但我想它们不适合此缓冲器应用。 可能可以在输入端使用具有更高 VCC 的电平转换器(例如 TXU0101)、但我想 VIH 会过高。

    处理自定义开关阈值(或不靠近电源轨的信号)的最佳方法是使用比较器、例如 TLV7011。