This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH162244A:替代器件

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184757/sn74lvch162244a-alternative-part

器件型号:SN74LVCH162244A

大家好、

我只想确认 是否可以使用 SN74LVCH162244AGR 而不是 SN74ALVTH162244GR? 它们是引脚兼容的、但其隔离电平不同、SN74ALVTH162244GR 是2级、SN74LVCH162244AGR 是1级、如以下应用手册 所述:https://www.ti.com/lit/an/scea026/scea026.pdf

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    系统要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    谢谢你。

     系统是一个大型 WDM 存储架、具有线卡、背板和通用控制卡; SN74ALVTH162244GR 已用于通用控制卡上的某些控制信号热拔插。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制卡是否需要热拔插? 如果不是、则 SN74xxx162244在加电/断电期间的行为无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Emrys、

    是的、该卡需要热拔出/插入。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认引脚对引脚器件的最快方法是获取样片并测试系统--它是否适用于新器件?

    这些器件不相同、因此可能无法正常工作。 我只能保证数据表中的规格和特性。