This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:一个引脚上缺少电源

Guru**** 2533210 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/684247/sn74lvc1t45-missing-supply-at-one-pin

器件型号:SN74LVC1T45

您好!
我们将 SN74LVC1T45用作电平转换器。
目前、其 VCCa 已供电、但未提供 VCCb。
我们在 VCCb 电源引脚(第6个引脚)处接收2.5V 电压。
请澄清,为什么会出现这种残余电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kushal、

    我将需要更多信息来回答这个问题、例如原理图和应用的简短摘要。 我们可以从这个开始、然后继续、开始调试这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我已附上所用 IC 的原理图。
    它用于将接收到的信号从5V 电平转换为3.3V。
    遗憾 的是、VCCB 源(即5V - 6引脚)不存在、但3.3V 电压正常。
    在本例中、我们将在第6个引脚获得2.5V 电压。
    毫无疑问,第6个引脚是否由3.3V 驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kushal、

    因此您似乎希望 VCCB 引脚上的电压为5V、但电压为其一半。 我认为您连接该器件的方式没有任何问题。 这可能是5V 电源的来源问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我将以其他方式放置。
    假设 VCCA 具有3.3V 电源、但 VCCB 未连接到5V 电源。
    仍然有电压来自第6个引脚(i.e、VCCB)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kushal、

    我看到您现在所说的内容。 那么、引脚6未连接到任何东西? 当您断开 VCCA 引脚时、当系统其余部分仍在运行时、您是否仍然会在 VCCB 上看到该电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kushal、

    这是否仍是您需要帮助的? 我一段时间没有听到您的声音。 我现在要标记它已解决、直到我听到您的回复。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当我们移除此 IC 时、电压也被移除。 原因仅在于此 IC。 您可以关闭此主题。