This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0101:驱动能力问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0101, SN74LVC1T45, SN74AXC1T45, TXB0102, SN74LV1T125, SN74LV1T34, SN74LVC1G17, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/682157/txb0101-driving-capability-problem

器件型号:TXB0101
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1T45SN74AXC1T45TXB0102SN74LV1T125SN74LV1T34SN74LVC1G17SN74LVC1G34

尊敬的团队:

目前、我的客户遇到了 TXB0101问题。 它们使用 TXB0101作为 DMIC 时钟的开关。

从下面的时钟输出波形来看、TXB0101似乎没有足够的驱动能力。  

我们是否有其他解决方案或数字缓冲器可满足其要求?  

如果解决方案具有 EN 引脚、我会更好。

时钟。

时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jim、
    这是单向时钟转换应用、还是需要 TXB0101的自动双向功能?

    我通常会推荐为时钟转换应用使用 SN74LVC1T45等转换缓冲器。

    如果他们需要更低的电压(看起来确实如此)、我建议使用 SN74AXC1T45。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    感谢您的评论。 抱歉、我应该将标题更改为 TXB0102、而不是 TXB0101。

    我们发现数据表中的描述如下所示为黄色。 但我们将未使用的引脚保持悬空。 请查看下面的原理图。

    时钟输出不良的根本原因是否可能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jim、
    不、我不希望这会成为 TXB 的问题。 每个通道都充当弱锁存器、因此即使它们未正确终止、它们也会保持有效的逻辑状态(尽管该状态未知)。

    从原理图中看不到连接到 A1或 B1 (标记为 D2、A2的引脚)的情况。 TXB 可能会有太大的负载无法驱动、因此我建议改用其中一个单向转换缓冲器-它们专为处理这种类型的应用而设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    明白。 但 SN74LVC1T45和 SN74AXC1T45都没有使能引脚、因此我们无法对其进行控制。
    您是否有其他采用 EN 引脚的解决方案? 我们的要求是具有22 Ω + 62pF 负载的3MHz 时钟、并且 VCCA、VCCB 为1.8V。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    也许我没有将其放在文本或原理图中、但翻译要求是什么?

    您可以考虑使用 SN74LV1T125、这是一款具有输出使能功能的单向转换器件、能够驱动电容负载、并且能够在3MHz 下正常工作。 Vcc 必须连接至所需的输出电压。

    它可以在1.8V 信号输入到2.5V、3.3V 输出的范围内工作、但这些保持电压不允许它在1.8V 至5V 转换中工作。

    请告诉我这是否适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    请允许我更新我们的问题。

    如果没有其他关于开关的建议、我可以使用 TXB0102并将 A1/A2以及 B1/B2连接在一起吗?

    这种方式是否会增强驾驶性能? 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    将 IO 连接在一起可增强驾驶性能、但不会太大。 这些自动双向转换器并不真正用于缓冲和高驱动。
    我假设这些信号是单向的、我建议您考虑使用单向缓冲器件、例如 SN74LV1T34/SN74LV1T125。
    我确实看到 Vcca 和 Vccb 均为1.8V、这意味着不需要转换。 在这种情况下、您还可以考虑使用常规缓冲器、例如 SN74LVC1G34或 SN74LVC1G17 (施密特触发器)。
    LVC 在5V 时提供高达32mA 的电流、在1.8V 时提供4mA 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ShreyasRao、

    我们的客户希望使用 SN74LV1T126DCKR、从理论上讲、IC 在输出迹线上可以支持多大的电容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我们无法保证器件支持的电容、但是、我们可以保证器件在5V 电平下支持8mA 的驱动电流。
    使用8mA (假设电流恒定)时、它可以从理论上支持任何电容、但需要权衡的是随着电容负载增大而增大的信号的传播延迟和上升时间。