This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:当 SN74LVCH16T245用作 IBIS 源时、阈值处无单调信号上升。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245, SN74AVCH16T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/682561/sn74lvch16t245-no-monotonic-signal-rise-at-the-thresholds-when-sn74lvch16t245-is-used-as-source-ibis

器件型号:SN74LVCH16T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVCH16T245SN74AXC8T245

大家好、团队、

在我的设计中、我总共使用了36个电压转换器。 每当信号从电压转换器驱动到 FPGA 时、我们都会在阈值处观察到非单调信号上升。 通过添加串联端接电阻器、我们可以解决此问题、但这样做会增加电阻器数量和设计的复杂性(密度)。 因此、请提供有关此问题的解决方案。 另外、我们怀疑该车型也有过直通检查。

此致、

Vilas Kumar S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vilas、

    非单调行为也可能受布局上阻抗匹配的限制。 驱动进入高阻态负载或阻抗不匹配导致的反射也会导致非单调行为。
    通常、接收器可以在不导致错误切换的情况下检测信号、但这是否是一个问题?
    请发送原理图和示波器截图以供审核。

    对于该模型、我将联系建模团队以获取更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回复。 请查找所附报告供参考。

    此致、

    Vilas Kumar Se2e.ti.com/.../TI_5F00_FAE.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vilas、

    感谢您提供仿真的详细报告。

    我在这里注意到几个要点:
    1) 1) SN74LVCH16T245在其电压范围(1.8V)的较低端运行、我更愿意考虑使用 AVCH16T 器件、该器件针对1.8V 运行进行了优化。
    2) 2) sn74LVCH16T245器件正在向外发送100Mhz、这在1.8V 下运行时也是一种拉伸、而 sn74AVCH16T245可能更适合这种情况。
    4) 4)虽然我在大多数仿真中看到非单调行为、但除第6页外、大多数情况下、信号完整性都是线性的、接近阈值。
    5)串联25 Ω 终端电阻器有助于通过匹配布线阻抗来减少非单调行为、减少过冲、尽管它降低了峰值。

    我们还推出了 SN74AXC8T245器件、该器件也可用于1.8V 工作电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    感谢您的回答。

    您建议的替代器件的 IBIS 模型不包含1.8V 逻辑缓冲器模型。 请提供所需的信息。

    谢谢、
    Vilas Kumar S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vilas

    我检查了 SN74AVCH16T245 IBIS 模型、以确认 IO 端口上存在1.8V 模型。
    www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp

    AXC8T245是新发布的器件和型号、支持低至0.65V 的电压、因此较低的电压性能可能是支持1.8V 工作电压的最坏情况。