This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:SN74LVC2G126YZPR 热耗散和功率耗散信息

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/683787/sn74lvc2g126-sn74lvc2g126yzpr-thermal-and-power-dissipation-information

器件型号:SN74LVC2G126

您好!

客户正在请求 SN74LVC2G126YZPR 的 μ θJC ψJT、μ A 和功耗信息。 请帮助。

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    已提交热请求以获取该数据。 这需要1-2周的时间、但我将在收集到这些数据后立即发布这些数据。 有关功率耗散、请参阅以下链接中的问题6。 它将带您进入我们非常有用的常见问题解答页面。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    以下是您需要的热性能信息:

    θJC μ W - 1 °C/W

    ψJT - 0.5 °C/W