This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17 -需要 IEC61000-4-2等效标准

Guru**** 2537350 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/683182/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17---need-iec61000-4-2-equivalent

器件型号:SN74LVC1G17

您好!

我们的客户需要更换一台或与 SN74LVC1G17功能相似的器件。 替换器件需要符合 IEC61000-4-2标准、并且能够符合8kV 或更高的 ESD 标准。

我已经完成了该器件封装选项的许多质量报告、但没有找到超出我们正常 HBM、MM 和 CDM 额定值的任何内容。

对于我们是否拥有符合 IEC61000-4-2标准的器件、有人有什么见解吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、
    遗憾的是、不能、我们不会在扩展 ESD 额定值下建立逻辑。 在逻辑器件可能与用户(即外部连接器)直接交互的系统中连接逻辑器件时、我们始终建议使用外部 ESD 保护。 IC 中包含的 ESD 保护仅用于在制造过程中保护器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emrys,非常感谢!