This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G02:74LVC2G02

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/684908/sn74lvc2g02-74lvc2g02

器件型号:SN74LVC2G02

您好!

74LVC2G02器件的建议电源电压为1.65V 至5.5V。 您是否对此电源范围内的电源电流要求有任何数据? 例如、如果栅极的功能没有变化、但电源轨在1.65V 至5.5V 范围内变化、那么电源电流将如何变化? 是否有任何此特征的图形可用?

 

此部件是否针对3V3操作进行了“优化”?

谢谢、

Jani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jani 您好、
    是的、LVC 系列专为3.3V 工作电压而设计、并且增加了扩展范围、因为它在该电压范围内运行良好。

    不是、我们没有典型的电源电流过压数据。 LVCxG 器件的典型静态电源电流约为300nA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    客户已将 LVC 或非门配置为运行频率仅低于1MHz 的 LC 振荡器、并注意到从电源获取的电流在4V 至5.5V 之间显著增加。 当栅极在3.3V 下运行时、获取的电源电流与74HC02器件相当(小于2mA)。
    您有什么解释吗?

    谢谢、
    Jani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    是的、这是 CMOS 器件的预期行为。 SN74LVC2G02与输入一起工作时的静态值为 Vcc 或 GND (这是测量300nA 静态电流的地方)、但在振荡器中、输入通常保持在这两个值之间的某处。

    它们的振荡器电路可能使用慢速边沿(即 RC 电路)来提供延迟、从而产生振荡。  进入 CMOS 器件的慢速边沿会产生大量的击穿电流。

    我们有一份关于这种现象的应用报告,因为它是一个如此共同的主题。

    慢速或浮点 CMOS 输入的影响

    我有一个简化的输入图、其中显示了电流如何在此处流动:

    请注意、如果输入低于 Vcc - VTP 和高于 Vtn、则 MP 和 Mn 都将"打开"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emrys