This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102DCTR

Guru**** 2808585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/685094/txs0102-txs0102dctr

器件型号:TXS0102

您好!

在我的电路板 中使用 TXS0102DCTR。 VCCA 连接到1.8V、 VCCB 连接到3.3V。

在 TXS0102DCTR 数据表中、VCCI 是 与输入端口相关的电源电压、VIH 是 VCCI-0.4。

如果端口 A 中的 I2C 信号为3.3V、这意味着 VCCI = 3.3V?

2. 在这种情况下设备是否可以正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilan、
    为什么 A 电源连接到1.8V、但 A 输入为3.3V? 听起来您可能会向后安装电源。

    我将在周一早上请您的翻译专家来看看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilan、

    我建议将传入信号连接到以 Vccb 电源为基准的端口 B。
    正如您在数据表中指出的、输入电压应与电源电压匹配。 Vccb 的电源电压为3.3V、输入信号需要为3.3V。