This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108器件中的数据损坏

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/684736/txb0108-data-corruption-in-txb0108-part

器件型号:TXB0108

您好!

我使用 TXB0108器件对12位数据总线进行从3.3V 到5V 的双向电平转换。

在3.3V 侧、我有一个 FPGA 在写操作期间驱动总线、而在5V 侧、我有3个 ADC、1个 DAC 和1个 NVRAM。

我看到、在所有写入事务期间、数据线会损坏。 想知道这是否是由5V 侧的容性负载造成的?

谢谢、

Bharathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电平转换器数据损坏!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bharathi、
    您能否提供 TXB 输入和输出的示波器截图?

    我想您可以正确地认为、5V 侧的电容负载会导致问题、但如果看不到问题的原理图、布局和波形、则很难确定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bharathi、
    我现在要把这个问题标记为“已解决”--如果你有我们的其他数据或者需要更多帮助,请再次在这里发布,我将自动收到通知。