This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT244:输入引脚电气特性

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/684630/sn74hct244-input-pin-electrical-characteristics

器件型号:SN74HCT244

SN74HCT244电气特性是什么?

VIH、VIL 范围?

输出驱动电流? 拉电流和灌电流?

该规格显示了5V 时±6mA 的输出驱动,这是正确的吗?  我认为电流太小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看第页 规格的数据表的第4部分。

    此致、
    Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我有点粗心