This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:OE 功能

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/684327/txs0108e-oe-function

器件型号:TXS0108E

你(们)好

1。

是否允许跟随状态?

VCCA:0V

VCCB:5V  

OE:0V

2.

在此状态下、OE 是否正常工作? (所有输出都变为高阻态?)

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们已通知相应的应用专家。 他将在早上(美国时间)与您一起回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Na na、

    是的、允许 Vcca< Vccb 时的状态、没问题。

    OE 引脚以 Vcca 为基准、由于 OE 引脚为0V、IO 将处于高阻态