This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G80:VCC=1V、VIH=?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/681908/sn74aup1g80-vcc-1v-vih

器件型号:SN74AUP1G80

您好、专家、

如果 VCC=1V、VIH 的最小值是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    0.8V 是安全使用的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    谢谢! 如果 VCC=1V、但 CLK=1.8V、我已经检查了数据表"绝对最大额定值"、似乎没有问题。 您是否认为 存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    该器件的输入可耐受高达4.6V 的过压、因此在输入上使用1.8V 信号和1V 电源绝对没有问题。