This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:时序电阻器的最大值?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/684104/sn74lvc1g123-maximum-value-for-timing-resistor

器件型号:SN74LVC1G123

74LVC1G123的应用曲线仅上升至时序电阻器的200K 值。  器件的规格只设定了一个最小值-在使用200K 以上的值时是否有任何问题需要注意?  我尝试更改现有设计以扩展脉冲宽度、并希望时序电阻器达到499K (C 为0.1uF)。  如果可以、我会更改电容器、但我们将针对 PCBA 封装(0402)对电容值进行放大

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    请记住、任何 CMOS 器件始终存在一些泄漏电流。  电阻器越大,泄漏对电容器上最大电压的影响就越大----在某个时候,电容器的充电量将不足以触发单次触发。