请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G123 74LVC1G123的应用曲线仅上升至时序电阻器的200K 值。 器件的规格只设定了一个最小值-在使用200K 以上的值时是否有任何问题需要注意? 我尝试更改现有设计以扩展脉冲宽度、并希望时序电阻器达到499K (C 为0.1uF)。 如果可以、我会更改电容器、但我们将针对 PCBA 封装(0402)对电容值进行放大
Matt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
74LVC1G123的应用曲线仅上升至时序电阻器的200K 值。 器件的规格只设定了一个最小值-在使用200K 以上的值时是否有任何问题需要注意? 我尝试更改现有设计以扩展脉冲宽度、并希望时序电阻器达到499K (C 为0.1uF)。 如果可以、我会更改电容器、但我们将针对 PCBA 封装(0402)对电容值进行放大
Matt