This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:MDCTTEP

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/683477/sn74lvc2t45-mdcttep

器件型号:SN74LVC2T45

好极了! SN74LVC2T45MDCTTEP (具有可配置电压转换和三态输出的双位双电源总线收发器) 在器件顶部标记 NXR59Z 时存在一些问题、同一器件的问题更少、但标记 NXR72Z 时问题更少。

那么、有一个问题:这个标记意味着什么?

数据 ashit 中没有太多关于它的信息:

"(4)可能还有与标识、批次追踪代码信息或器件上的环境类别有关的附加标记。

(5)括号中将包含多个器件标识。 一个器件上只会出现一个包含在圆括号中并以"~"分隔的器件标识。 如果某行缩进、则表示前一行的延续、这两行合并表示该器件的整个器件标识。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stanislav、

    顶部标记代表2件事情
    1) 1)标识正确器件的简短表格、此标记将在封装附录页面的数据表中列出。
    2) 2) TI 内部的生产信息。 表示制造日期、制造地点。

    如果您能让我知道问题到底是什么、我可以提供更多帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是一个复杂的导航系统、所以在制造之后、我们进行 最终检查(测试)、并且 SN74LVC2T45MDCTTEP 的标记为 NXR 74Z 时经常出现问题;当我们使用标记为 NXR 59Z 的元素时、通常会出现问题。

    如果你能告诉我,我很高兴:究竟是什么意思是“59”和“74”,这种标记的元素之间是否有任何区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯坦尼斯拉夫

    59通常涉及制造年份(主要是2015年)、9通常涉及制造年份。

    我在封装附录页面中看到了数据表第20页、以查看顶部器件标识、但我没有看到其中提到的 NXR。
    SN74LVC2T45MDCTTEP 不可订购。 您能确认这是正确的吗?