This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0302:热耗散和功率耗散信息

Guru**** 2673895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/683785/txb0302-thermal-and-power-dissipation-information

器件型号:TXB0302

您好!

客户正在请求 TXB0302DQMR 的 θJC、ψJT 和功耗信息。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    请参阅 TXB0302DQM 的热建模编号:
    所有单元的单位均为 oC/W

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    191.4
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)
    93.6.
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    97.4.
    结果- psi JT (标准数据表值)
    5.8
    结果- psi JB (标准数据表值)
    97.0
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)
    不适用