This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要进行喷涂。 或替代器件

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS4555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/683599/need-for-drop-repl-or-alternative-parts

Thread 中讨论的其他器件:TXB0108、 TXS4555

你(们)好

我很难找到替代器件  

FXLP4555MPX
FXMA108BQX

希望您能给我一个帮助...

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    我们为这些器件提供了一些出色的替代器件:

    这是采用 RGY 封装的 FXMA108BQX - TXB0108的无铅替代产品

    这是采用 RGT 封装的 FXLP4555MPX - TXS4555的无铅替代产品(这也是引脚对引脚兼容的)